This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:DP83TC812EVM-MC

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452744/dp83tc812evm-mc-dp83tc812evm-mc

器件型号:DP83TC812EVM-MC

工具与软件:

您好!

我们的电路板具有汽车以太网端口、我想测试该端口是否正常工作。

如何使用 DP83TC812EVM-MC 板执行此操作?

我遵循以下设置通过 RJ45端口发送数据、我想知道这是否可行。

如何通过命令提示符发送数据?

此数据可以是图像或其他数据。

PC_RJ45-->EVM-MC_RC45->EVM-MC_MetanetConn--> X_MTF_Screen Board_Metanet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrah:

    [报价用户 id="635452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452744/dp83tc812evm-mc-dp83tc812evm-mc "]

    我们的电路板具有汽车以太网端口、我想测试该端口是否正常工作。

    如何使用 DP83TC812EVM-MC 板执行此操作?

    [报价]

    有关使用方法、请参阅 DP83TC812 ts 用户指南:https://www.ti.com/lit/ug/snlu292a/snlu292a.pdf?EVM = 1734476736541&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83TC812EVM-MC

    [报价用户 id="635452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452744/dp83tc812evm-mc-dp83tc812evm-mc "]

    我遵循以下设置通过 RJ45端口发送数据、我想知道这是否可行。

    如何通过命令提示符发送数据?

    [报价]

    介质转换器 EVM 只是一种交换信息的方式、您可以按照在没有 EVM 的情况下正常地从 PC 向 PC 发送数据的方式来发送介质转换器 EVM。  

    我们的论坛可提供针对 TI 器件(例如 DP83TC812EVM)的支持。 我可以回答有关如何使用 EVM 的问题、但遗憾的是、我无法回答有关如何在计算机和 TFT 屏幕之间发送数据的问题、因为这是您的系统所独有的。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的支持。

    我正在尝试使用静态 IP 对我们的器件执行 ping 操作、该静态 IP 已通过 RJ45连接到 MATENET 连接器、但失败了。 我使用的是直接即插即用的评估板、是否需要任何配置? 我将在主模式下使用评估板。 我只需看到封装已发送。

    设置如下:

    PC_RJ45-->EVM-MC_RC45->EVM-MC_MatenetConnector--> Our_Board_Matenet

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于假日季、我们的支持有限。 请预计最晚在1月1日(星期二)之前回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrah:

    您可以发送您的设置图片吗?

    只要在 DP83822 (RJ45侧)和 DP83TC812 (MATENET 侧)上建立了链路、您就可以使用 DP83TC812MC-EVM。

    DP83TC812MC-EVM 用户指南介绍了如何确定链路是否已建立、请参阅  LED  指示: https://www.ti.com/lit/ug/snlu292a/snlu292a.pdf 一节

    我还建议在 PC 端检查它以100Mbps 而不是1000Mbps 进行链接。  

    此致、

    Melissa