This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们的电路板具有汽车以太网端口、我想测试该端口是否正常工作。
如何使用 DP83TC812EVM-MC 板执行此操作?
我遵循以下设置通过 RJ45端口发送数据、我想知道这是否可行。
如何通过命令提示符发送数据?
此数据可以是图像或其他数据。
PC_RJ45-->EVM-MC_RC45->EVM-MC_MetanetConn--> X_MTF_Screen Board_Metanet
尊敬的 Emrah:
[报价用户 id="635452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452744/dp83tc812evm-mc-dp83tc812evm-mc "]我们的电路板具有汽车以太网端口、我想测试该端口是否正常工作。
如何使用 DP83TC812EVM-MC 板执行此操作?
[报价]有关使用方法、请参阅 DP83TC812 ts 用户指南:https://www.ti.com/lit/ug/snlu292a/snlu292a.pdf?EVM = 1734476736541&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83TC812EVM-MC
[报价用户 id="635452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452744/dp83tc812evm-mc-dp83tc812evm-mc "]我遵循以下设置通过 RJ45端口发送数据、我想知道这是否可行。
如何通过命令提示符发送数据?
[报价]介质转换器 EVM 只是一种交换信息的方式、您可以按照在没有 EVM 的情况下正常地从 PC 向 PC 发送数据的方式来发送介质转换器 EVM。
我们的论坛可提供针对 TI 器件(例如 DP83TC812EVM)的支持。 我可以回答有关如何使用 EVM 的问题、但遗憾的是、我无法回答有关如何在计算机和 TFT 屏幕之间发送数据的问题、因为这是您的系统所独有的。
此致、
Melissa
尊敬的 Melissa:
感谢您的支持。
我正在尝试使用静态 IP 对我们的器件执行 ping 操作、该静态 IP 已通过 RJ45连接到 MATENET 连接器、但失败了。 我使用的是直接即插即用的评估板、是否需要任何配置? 我将在主模式下使用评估板。 我只需看到封装已发送。
设置如下:
PC_RJ45-->EVM-MC_RC45->EVM-MC_MatenetConnector--> Our_Board_Matenet
提前感谢。
您好!
感谢您的提问。 由于假日季、我们的支持有限。 请预计最晚在1月1日(星期二)之前回复。
此致、
Gerome.
尊敬的 Emrah:
您可以发送您的设置图片吗?
只要在 DP83822 (RJ45侧)和 DP83TC812 (MATENET 侧)上建立了链路、您就可以使用 DP83TC812MC-EVM。
DP83TC812MC-EVM 用户指南介绍了如何确定链路是否已建立、请参阅 LED 指示: https://www.ti.com/lit/ug/snlu292a/snlu292a.pdf 一节
我还建议在 PC 端检查它以100Mbps 而不是1000Mbps 进行链接。
此致、
Melissa