This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C383B:DS90C383B 是否支持18位 CLLor 主机信号输入至24位彩色 LCD 面板显示应用

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C383B, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454858/ds90c383b-does-the-ds90c383b-support-18---bit-cllor-host-signal-input-to-24---bit-color-lcd-panel-display-application

器件型号:DS90C383B
主题中讨论的其他器件: DS90CF383B

工具与软件:

DS90C383B 是否支持18位 CLLor 主机信号输入至24位彩色 LCD 面板显示应用、如何设置引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、c h:

    您可以澄清一下您的问题吗? 如果我正确理解您的问题、客户想要使用18位颜色(6位 RGB)的 DS90C383B? 尽管主机信号输入为24位、但为什么要尝试应用18位?

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为主机只支持18位(565 RGB)输出、而 LCD 需要24位输入信号、所以我希望通过芯片来、转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、c h:

    是的、DS90CF383B 可用于18位 RBG 至 LVDS 应用。 他们需要将 RGB[7:0] MSB 位重新映射到 RGB[5:0]并丢弃 LSB 位。  有关更多详细信息、请参阅以下应用手册(请参阅"C385"的引脚格式): http://www.ti.com/lit/an/snla014/snla014.pdf 

    此致!

    Josh