请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90C383B 主题中讨论的其他器件: DS90CF383B
工具与软件:
DS90C383B 是否支持18位 CLLor 主机信号输入至24位彩色 LCD 面板显示应用、如何设置引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
DS90C383B 是否支持18位 CLLor 主机信号输入至24位彩色 LCD 面板显示应用、如何设置引脚?
您好、c h:
是的、DS90CF383B 可用于18位 RBG 至 LVDS 应用。 他们需要将 RGB[7:0] MSB 位重新映射到 RGB[5:0]并丢弃 LSB 位。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册(请参阅"C385"的引脚格式): http://www.ti.com/lit/an/snla014/snla014.pdf
此致!
Josh