This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DDC 电压电平

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456769/sn75dp159-ddc-voltage-level

器件型号:SN75DP159
Thread 中讨论的其他器件:TDP0604

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道 由于数据表中的参考应用设计都被上拉至3.3V、所以 SN75DP159RGZR 是否支持1.8V 的 DDC。 谢谢!

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liang

    SDA_SRC 和 SCL_SRC 无法支持1.8V 的信号电压电平。 有关 SDA_SRC 和 SCL_SRC VIL 和 VIH 定义、请参阅下面的。 1.8V 将不会被识别为有效的低电平或高电平。

    要支持1.8V、您有两种解决方案

    1.使用外部电平位移器

    2.使用 TDP0604转接驱动器代替 DP159重定时器

    谢谢
    David