This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DP83TG720--SPE 信号测量查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456192/dp83tg720evm-mc-dp83tg720--spe--signal-measurement-inquiry

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

大家好、团队成员:

我参考 DP83TG720EVM-MC 设计 SPE (单线对以太网)。 如何测量 SPE 信号以确定通过还是失败?
您是否有任何 SPE 信号测量报告可供我们参考?
需要哪些测试工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我不知道你是什么意思通过或失败。 如果要确认通信是否正常、可以使用将  DP83TG720EVM-MC 连接到设置和测试 ping 或发送数据包以确认其正常运行。  

    如果您讨论100Base-T1 Open Alliance 标准、我们可以根据 NDA 为我们的客户提供一些 DP83TG720通过报告。 如果需要、您可以联系当地的 TI 现场代表。

    此致、
    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我的意思是、如何测量 SPE 的波形? 如何确定波形是通过还是失败?
    (我们将执行基本功能连接测试、包括 PIN 连接和网络压力测试。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    DP83TG720的评估用途是什么? 如果您能帮助我了解要通过的应用或特定标准、我也能为您提供帮助。

    如果只想使用 DP83TG720MC-EVM 进行网络通信、则只需将 EVM 直接连接至 PC 和电路板、然后开始测试通信。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Melissa

    客户正在使用1G RGMII、其主要目的是评估设计的 SPE 信号波形的质量。

    请向我们提供有关 SPE 波形的相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    根据应用、我想问它适合哪种产品(用于汽车的雷达、TBOX 等)

    我假设您谈论的是1000Base-T1 Open Alliance PMA 合规性测试、这是用于测试 MDI (以太网)波形的标准化测试。  

    要对此进行测试、您需要使用带有汽车以太网合规性测试软件的示波器。 此处是指向我们购买的软件的链接、但您可以使用任何符合1000Base-T1标准的测试软件: https://www.tek.com/en/datasheet/automotive-ethernet-multigbaset1-1000baset1-and-100baset1-compliance

    该软件包含每个测试的设置图。 有关软件配置、请参阅此应用手册的寄存器配置: https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf

    我们已经执行了这些测试。  可为我们的 NDA 客户提供通过报告和测试设置。 您只需联系当地的 TI 现场代表即可获得相关信息。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa Chang

    是否有简单的 SPE 波形图? 例如、是否有可以用作基准的上升时间、下降时间或电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您可以参阅 Tektronix 测试套件公开可用的指南。 "查看图表"中有样本测量

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/TekExpress_2D00_Automtoive_2D00_Ethernet_2D00_100BASE_2D00_T1_2D00_1000BASE_2D00_T1t_2D00_OnlineHelp_3D00_3_3D00_Traditional_5F00_US_5F00_Letter_5F00_PDF_3D00_EN_2D00_US_5F00_077088106.pdf

    您需要在示波器上购买1000Base-T1软件才能进行这些测量。

    此致、

    Melissa