This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我参考 DP83TG720EVM-MC 设计 SPE (单线对以太网)。 如何测量 SPE 信号以确定通过还是失败?
您是否有任何 SPE 信号测量报告可供我们参考?
需要哪些测试工具?
Jim、您好!
我不知道你是什么意思通过或失败。 如果要确认通信是否正常、可以使用将 DP83TG720EVM-MC 连接到设置和测试 ping 或发送数据包以确认其正常运行。
如果您讨论100Base-T1 Open Alliance 标准、我们可以根据 NDA 为我们的客户提供一些 DP83TG720通过报告。 如果需要、您可以联系当地的 TI 现场代表。
此致、
Melissa
你好、Melissa
客户正在使用1G RGMII、其主要目的是评估设计的 SPE 信号波形的质量。
请向我们提供有关 SPE 波形的相关信息。
Jim、您好!
根据应用、我想问它适合哪种产品(用于汽车的雷达、TBOX 等)
我假设您谈论的是1000Base-T1 Open Alliance PMA 合规性测试、这是用于测试 MDI (以太网)波形的标准化测试。
要对此进行测试、您需要使用带有汽车以太网合规性测试软件的示波器。 此处是指向我们购买的软件的链接、但您可以使用任何符合1000Base-T1标准的测试软件: https://www.tek.com/en/datasheet/automotive-ethernet-multigbaset1-1000baset1-and-100baset1-compliance
该软件包含每个测试的设置图。 有关软件配置、请参阅此应用手册的寄存器配置: https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf
我们已经执行了这些测试。 可为我们的 NDA 客户提供通过报告和测试设置。 您只需联系当地的 TI 现场代表即可获得相关信息。
此致、
Melissa
Jim、您好!
您可以参阅 Tektronix 测试套件公开可用的指南。 "查看图表"中有样本测量
您需要在示波器上购买1000Base-T1软件才能进行这些测量。
此致、
Melissa