This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452558/dp83869hm-dp83869hm
器件型号:DP83869HM工具与软件:
根据数据表、它支持10/100Mbps 的光纤传输速率、而与数据表的其余部分(表格和方框图)一样、仅提及10/100Mbps。
请说明我们是否可以将此 IC 用于1000Mbps 的光纤介质转换。
您好!
器件 DP83869支持遵循1000Base-X 协议进行千兆位1000Mbps 媒体转换。 有关介质转换模式的更多信息、请参阅 数据表的第7.4.7节。
此致!
Vivaan
尊敬的 Vysali:
GTX 时钟信号源自所使用的 MAC 接口、以确保由 PHY 完成数据的正确采样。 无法将其短接至 RX_CLK、因为这是 PHY 恢复时钟、而不是 MAC 发送的时钟。
此致!
Vivaan
尊敬的 Vysali:
1000BASE-T 到1000BASE-X 转换模式不使用 MAC 接口、因此不需要 GTX 时钟。 MAC 接口只在 RGMII 至1000BASE-X 转换时才起作用。
1000Mbps (RGMII)到光纤模式的转换。
您是否尝试将 1000BASE-T 转换为1000BASE-X 或将 RGMII 转换为1000BASE-X ?
此致!
Vivaan
e2e.ti.com/.../Media_5F00_Convertor_5F00_Schematics.pdf
HII、
我正在分享我的原理图、请查看并提供您的评论。
请建议如何将 TX_D0_1连接到 RX_D0_1、 TX_D3_1连接到 RX_D3_1、GTX_CLK_1、TX_CTRL_1、RX_CTRL_1、RX_CLK_1信号。
尊敬的 Vysali:
869可以在 RGMII 模式下启动至光纤模式、因此不需要访问寄存器。 但是、寄存器访问是一个有用的调试工具、可让我们知道 PHY 所处的状态、建议保留该状态。
[报价 userid="600671" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452558/dp83869hm-dp83869hm/5585716 #5585716"]请推荐如何将 TX_D0_1连接到 RX_D0_1、将 TX_D3_1连接到 RX_D3_1、GTX_CLK_1、TX_CTRL_1、RX_CTRL_1、RX_CLK_1信号。如前所述、这些信号会路由到主机 MAC 接口、您需要从中获取数据。 您为此使用什么 MAC 接口?
此致!
Vivaan
e2e.ti.com/.../Media_5F00_Convertor_5F00_block-diagram.pdf
我们不使用任何 MAC、因为 DP83869数据表中建议我们不要使用任何 MCU、通过 strap 配置选项、我们可以将 DP83869用作介质转换器。
随附了 blok 图以供您参考、请建议不要使用任何控制器(MCU、如数据表所示)如何将此 DP83869用作 RGMII 转光纤介质转换器。
请提供您的联系、以便我们就该问题举行会议、以便我们清楚地了解情况。 或者向我们发送我们将加入的链接。
HII、
我们正在尝试将1000BASE-T 转换为1000BASE-X 在这种情况下、如何连接 GTX 时钟、tx 和 rx 信号。
尊敬的 Vysali:
我们正在尝试将 RGMII 转换为1000Base-X
我相信有一些误解。 我的印象是您正在尝试将 RGMII 转换为光纤、但从方框图来看、您似乎正在尝试将1000BASE-T 转换为1000BASE-X
1000BASE-T 到1000BASE-X 转换模式不使用 MAC 接口、因此不需要 GTX 时钟。 MAC 接口仅在 RGMII 到1000BASE-X 的转换过程中起作用。[/报价]如上所述、对于1000BASE-T 至1000BASE-X、RX/TX 信号不需要连接。
请提供您的联系方式、以便我们就此问题举行一次会议、从而使我们更清楚地了解情况。 或向我们发送我们将加入的链接。如果您需要个性化支持、请联系您当地的 TI 现场应用工程师(FAE)。
此致!
Vivaan
[/quote]
DS83869此 IC 将如何管理全双工模式(铜缆到光纤、反之亦然)? Tx 和 Rx 信号需要在1000Base-T 至1000Base-X 中短接或保持悬空?
尊敬的 Vysali:
是的、DP83869将管理1000M 介质转换器模式下的全双工铜缆到光纤介质转换。
[报价 userid="600671" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452558/dp83869hm-dp83869hm/5587850 #5587850"]Tx 和 Rx 信号需要短接或保持在1000Base-T 到1000Base-X[/报价]如上所述、对于1000Base-T 到1000BASE-X、RX/TX 信号无需连接。如此处所述、这些信号无需连接、可保持悬空
此致!
Vivaan