This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452558/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

根据数据表、它支持10/100Mbps 的光纤传输速率、而与数据表的其余部分(表格和方框图)一样、仅提及10/100Mbps。

请说明我们是否可以将此 IC 用于1000Mbps 的光纤介质转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件 DP83869支持遵循1000Base-X 协议进行千兆位1000Mbps 媒体转换。 有关介质转换模式的更多信息、请参阅 数据表的第7.4.7节

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    125MHz 是 GTX 时钟的时钟要求、用于1000Mbps (RGMII)至光纤模式转换。 该 GTX 时钟在 RGMII 模式下输入、我们是否可以将 RGMII 至光纤模式媒体转换器的 RX 时钟和 GTX 时钟短接?

    请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:  

    GTX 时钟信号源自所使用的 MAC 接口、以确保由 PHY 完成数据的正确采样。 无法将其短接至 RX_CLK、因为这是 PHY 恢复时钟、而不是 MAC 发送的时钟。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    在介质转换器的情况下、我们是否需要在外部使用125MHz 时钟。 由于这个芯片将铜缆转换成光纤、并且无需 MAC 接口、请推荐如何连接这个 GTX 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:  

    1000BASE-T 到1000BASE-X 转换模式不使用 MAC 接口、因此不需要 GTX 时钟。  MAC 接口只在 RGMII 至1000BASE-X 转换时才起作用。

    1000Mbps (RGMII)到光纤模式的转换。

    您是否尝试将 1000BASE-T 转换为1000BASE-X 或将 RGMII 转换为1000BASE-X  ?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    感谢您的答复。

    我们正在尝试将 RGMII 转换为1000Base-X 请建议如何连接 GTX 时钟、RX 和 TX 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:  

    由于您使用一个 RGMII 输入、GTX 时钟和所有 RX/TX 信号都应连接至正在使用的 MAC。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

     由于提供了 strap 配置选项、因此我们了解 RGMII 转光纤介质转换器(RGMII 转1000Base-X)无需外部控制器。

    是否还需要使用外部控制器进行 RGMII 到光纤介质转换、或者我们是否可以在没有任何外部控制器的情况下将介质转换器用于 RGMII 到光纤????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:  

    我不确定"外部控制器"是什么意思。 您在谈论的是用于更改存储器寄存器的 MDIO 访问还是 MAC?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Media_5F00_Convertor_5F00_Schematics.pdf

    HII、

    我正在分享我的原理图、请查看并提供您的评论。  

    请建议如何将 TX_D0_1连接到 RX_D0_1、 TX_D3_1连接到 RX_D3_1、GTX_CLK_1、TX_CTRL_1、RX_CTRL_1、RX_CLK_1信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、需要任何外部器件来控制 DP83869以实现 RGMII 转光纤模式配置、或者只有 DP83869能够通过使用 strap 配置选项以 RGMII 转光纤模式配置运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:  

    869可以在 RGMII 模式下启动至光纤模式、因此不需要访问寄存器。 但是、寄存器访问是一个有用的调试工具、可让我们知道 PHY 所处的状态、建议保留该状态。  

    [报价 userid="600671" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452558/dp83869hm-dp83869hm/5585716 #5585716"]请推荐如何将 TX_D0_1连接到 RX_D0_1、将  TX_D3_1连接到 RX_D3_1、GTX_CLK_1、TX_CTRL_1、RX_CTRL_1、RX_CLK_1信号。

    如前所述、这些信号会路由到主机 MAC 接口、您需要从中获取数据。 您为此使用什么 MAC 接口?

    此致!

    Vivaan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Media_5F00_Convertor_5F00_block-diagram.pdf

    我们不使用任何 MAC、因为 DP83869数据表中建议我们不要使用任何 MCU、通过 strap 配置选项、我们可以将 DP83869用作介质转换器。  

    随附了 blok 图以供您参考、请建议不要使用任何控制器(MCU、如数据表所示)如何将此 DP83869用作 RGMII 转光纤介质转换器。

    请提供您的联系、以便我们就该问题举行会议、以便我们清楚地了解情况。 或者向我们发送我们将加入的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我们正在尝试将1000BASE-T 转换为1000BASE-X 在这种情况下、如何连接 GTX 时钟、tx 和 rx 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:

    我们正在尝试将 RGMII 转换为1000Base-X

    我相信有一些误解。 我的印象是您正在尝试将 RGMII 转换为光纤、但从方框图来看、您似乎正在尝试将1000BASE-T 转换为1000BASE-X  

    1000BASE-T 到1000BASE-X 转换模式不使用 MAC 接口、因此不需要 GTX 时钟。  MAC 接口仅在 RGMII 到1000BASE-X 的转换过程中起作用。[/报价]

    如上所述、对于1000BASE-T 至1000BASE-X、RX/TX 信号不需要连接。  

    请提供您的联系方式、以便我们就此问题举行一次会议、从而使我们更清楚地了解情况。 或向我们发送我们将加入的链接。

    如果您需要个性化支持、请联系您当地的 TI 现场应用工程师(FAE)。  

    此致!

    Vivaan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS83869此 IC 将如何管理全双工模式(铜缆到光纤、反之亦然)? Tx 和 Rx 信号需要在1000Base-T 至1000Base-X 中短接或保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vysali:  

    是的、DP83869将管理1000M 介质转换器模式下的全双工铜缆到光纤介质转换。  

    [报价 userid="600671" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452558/dp83869hm-dp83869hm/5587850 #5587850"]Tx 和 Rx 信号需要短接或保持在1000Base-T 到1000Base-X[/报价]
    如上所述、对于1000Base-T 到1000BASE-X、RX/TX 信号无需连接。

    如此处所述、这些信号无需连接、可保持悬空

    此致!

    Vivaan