工具与软件:
您好、TI 团队:
我正在寻找 DP83867IRPAP-EVM 的原理图、以便与我的电路板原理图进行比较。
我们 将 DP83867IRPAP 用于1000Base-T RGMII 通信、我能够检测以太网并且无法建立通信。
谢谢
Devaraj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
我正在寻找 DP83867IRPAP-EVM 的原理图、以便与我的电路板原理图进行比较。
我们 将 DP83867IRPAP 用于1000Base-T RGMII 通信、我能够检测以太网并且无法建立通信。
谢谢
Devaraj
尊敬的 Devaraj:
请参阅 DP83867EVM 用户指南、了解原理图:
https://www.ti.com/lit/pdf/snlu176
[quote userid="635772" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453921/dp83867irpap-evm-request-for-schematic-of-dp83867irpap-evm 我们 正在使用 DP83867IRPAP 进行1000Base-T RGMII 通信、我能够检测到以太网并且无法建立通信。我觉得这像是一个 RGMII 时序问题。 RGMII 内部 TX_CLK/RX_CLK 偏斜时序可通过搭接或寄存器访问进行调整。
请尝试通过寄存器0x32和0x86调整 RGMII 延迟、以满足数据表第6.9节中显示的 RGMII 时序要求:
0x32[1]用于启用/禁用 RGMII 发送时钟延迟
0x32[0]用于启用/禁用 RGMII 接收时钟延迟
0x86[7:0]、启用后调整 TX_CLK 或 RX_CLK 延迟
谢谢!
Evan