This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:关于 TUSB9261的问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456308/tusb9261-question-about-tusb9261

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

您好:

对 TUSB9261电路中选择闪存有任何要求吗?

调试期间该程序是如何下载的、是否有任何参考文档?

此外、您是否有参考设计电路和闪存选择列表? 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们有一个列表、列出了通过 TUSB9261测试的特定 SPI 器件。 这些内容可在 TUSB9261实施指南中找到: www.ti.com/.../slla315e.pdf

    这些器件或与之类似的器件应该足以满足此器件的要求。

    为了对 SPI 进行编程、我们有一个适用于 Windows 和 Linux 的闪存刻录机程序、以及随附的用户指南。

    对于参考设计、我们最接近的是 TUSB9261DEMO 板的设计文件。 如果您需要、我可以通过 E2E PM 将其发送给您。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö:

    请帮助提供   TUSB9261DEMO 板的参考设计、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米、您好:

      Ryan 将于1月6日返岗。 很抱歉、我找不到   TUSB9261DEMO 板的设计文件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、我刚刚通过 E2E PM 将这些设计文件发送给您!

    谢谢!

    Ryan