请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 工具与软件:
您好:
对 TUSB9261电路中选择闪存有任何要求吗?
调试期间该程序是如何下载的、是否有任何参考文档?
此外、您是否有参考设计电路和闪存选择列表? 谢谢你!!!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
对 TUSB9261电路中选择闪存有任何要求吗?
调试期间该程序是如何下载的、是否有任何参考文档?
此外、您是否有参考设计电路和闪存选择列表? 谢谢你!!!

尊敬的 Jimmy:
我们有一个列表、列出了通过 TUSB9261测试的特定 SPI 器件。 这些内容可在 TUSB9261实施指南中找到: www.ti.com/.../slla315e.pdf

这些器件或与之类似的器件应该足以满足此器件的要求。
为了对 SPI 进行编程、我们有一个适用于 Windows 和 Linux 的闪存刻录机程序、以及随附的用户指南。
对于参考设计、我们最接近的是 TUSB9261DEMO 板的设计文件。 如果您需要、我可以通过 E2E PM 将其发送给您。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Ryan