请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456917/ucc2808-2-spec-check
器件型号:UCC2808-2Thread 中讨论的其他器件:UCC2808A-2
工具与软件:
你(们)好
您可以帮助推荐合适的产品谢谢
8-48V 隔离/ 12V@12.5A / 16.6A 解决方案
9~36V 隔离/ 12V@12.5A / 16.6A 解决方案
8-48V 非隔离/ 12V@12.5A / 16.6A 解决方案
9~36V 非隔离/ 12V@12.5A / 16.6A 解决方案