This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-2:技术规格检查

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456917/ucc2808-2-spec-check

器件型号:UCC2808-2
Thread 中讨论的其他器件:UCC2808A-2

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助推荐合适的产品谢谢

8-48V 隔离/ 12V@12.5A / 16.6A 解决方案

9~36V 隔离/ 12V@12.5A / 16.6A 解决方案

8-48V 非隔离/ 12V@12.5A /  16.6A 解决方案

9~36V 非隔离/ 12V@12.5A /  16.6A 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于列出的这些规格、UCC2808A-2可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红

    感谢您的评论
    是否有参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道。