工具与软件:
大家好、团队成员:
请告诉我有关主/从配置的信息。
客户希望强制将通过自动协商解决的主模式更改为从模式。
以下方法是否正确?
在步骤5之后是否需要再次进行自动协商?
1)本地 PHY (DP83867IS)和链路伙伴使用自动协商。
2)主/从配置也由自协商决定。 即0x0009 bit[12]= 0:禁用手动主/从配置控制。
3) 3)在正常通信期间、本地 PHY 设置为从模式。 也就是说、0x000A bit[14]= 0:配置已解析为从器件。
4) 4)在通信失败期间、本地 PHY 设置为主器件。 也就是说、0x000A bit[14]= 1:配置已解析为主器件。
5)此时、客户尝试写入寄存器0x0009位[12]= 1、位[11]= 0。
6)之后、他们读取0x000A、但0x000A 未更改为位[14]= 0。
此致、