This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:主/从配置

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458667/dp83867is-master-slave-configuration

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好、团队成员:

请告诉我有关主/从配置的信息。

客户希望强制将通过自动协商解决的主模式更改为从模式。

以下方法是否正确?

在步骤5之后是否需要再次进行自动协商?

1)本地 PHY (DP83867IS)和链路伙伴使用自动协商。

2)主/从配置也由自协商决定。 即0x0009 bit[12]= 0:禁用手动主/从配置控制。

3) 3)在正常通信期间、本地 PHY 设置为从模式。 也就是说、0x000A bit[14]= 0:配置已解析为从器件。

4) 4)在通信失败期间、本地 PHY 设置为主器件。 也就是说、0x000A bit[14]= 1:配置已解析为主器件。

5)此时、客户尝试写入寄存器0x0009位[12]= 1、位[11]= 0。

6)之后、他们读取0x000A、但0x000A 未更改为位[14]= 0。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户希望强制控制主器件/从器件、则必须通过寄存器0x9[12]启用手动控制。 然后通过[11]解锁操纵。

    另一个注意事项是确保 PHY 再次使用此设置进行自动协商。 如果此设置是在链接完成后完成的、则此过程将不会按预期工作。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    感谢您的答复。

    通过自动协商建立连接后、客户希望从主模式强制更改为从模式。

    这是因为尽管 PHY 显示链路接通状态、但由于主从不匹配而产生通信错误。

    在这种情况下、是否无法通过寄存器0x0009位[12]进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主器件/从器件解析是通过自动协商完成的、因此、如果在建立链路后完成主器件/从器件控制的任何配置、则必须重新建立链路才能使这些设置生效。 客户可以通过重新插入电缆或重新启动自动协商(寄存器0x0[9])来执行此操作。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    感谢您的答复。

    寄存器0x0009位[12]是禁用或启用手动设置的位。

    我觉得在使用手动设置时自动协商是无关的。

    我的理解是否不正确?

    即使在手动设置的情况下、也有必要进行自动协商过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    在本例中、主器件/从器件是自协商广播的一部分。 当 PHY 与链路伙伴通信时、要建立的项目之一是其时钟是 MDI 运行关闭。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    感谢您的答复。

    我知道0x0009位[12]是针对自协商的广播。

    是否有办法在建立链接后强制更改主/从模式而不重新启动或重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    我还有一个问题。

    寄存器0x0009位[12]= 0和位[12]= 1之间有何区别?

    如果两种情况都需要自动协商、我认为两者之间没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建立链路后、无法更改主器件/从器件。 您需要重新链接才能使新配置生效。  

    寄存器0x9[12]将控制您作为用户是否希望在自协商过程中手动控制 DUT 发送的内容(是否希望成为主器件/从器件)。 这将确保在 PHY 链接时、如果启用了手动控制、则可以始终是特定的配置。

    此致、

    Gerome.