工具与软件:
嗨团队、
客户想问、如果未连接 CAN 的匹配端子电阻、它是否会在空载时影响 CAN 的波形测试?
第一张图片:CAN 的波形非常波动、S 形。 我检查后发现、当 CAN 断开时、电源的5V 波是正常的、但当它恢复时、波会变得非常大。 已重新连接接地、但仍会影响 CAN 负载。 我还测试了5V 电源芯片的负载能力、没有问题。

第二张图片是电路板上没有端子电阻器的空载测试。 波形看起来有问题。 如果无负载、波形振幅应更大。 它应该不像图片。

第三张图片显示了连接到60欧姆电阻器的测试端。 电路板一端仍然没有连接电阻器 波形稍微正常、但波形仍然不是很好。
...
下图是120欧姆电阻器的测试终端。 电路板一端连接电阻器的波形是最正常的波形。 但是、波形放大后、仍然存在一些问题。 中间的波形不是直线、会有一点弯曲。





放大后的波形有点弯曲