This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:CAN 物理层测试波形确认

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458124/tcan1044a-q1-can-physical-layer-test-waveform-confirmation

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

嗨团队、

客户想问、如果未连接 CAN 的匹配端子电阻、它是否会在空载时影响 CAN 的波形测试?
第一张图片:CAN 的波形非常波动、S 形。 我检查后发现、当 CAN 断开时、电源的5V 波是正常的、但当它恢复时、波会变得非常大。 已重新连接接地、但仍会影响 CAN 负载。 我还测试了5V 电源芯片的负载能力、没有问题。

第二张图片是电路板上没有端子电阻器的空载测试。 波形看起来有问题。 如果无负载、波形振幅应更大。 它应该不像图片。

第三张图片显示了连接到60欧姆电阻器的测试端。 电路板一端仍然没有连接电阻器 波形稍微正常、但波形仍然不是很好。

...

下图是120欧姆电阻器的测试终端。 电路板一端连接电阻器的波形是最正常的波形。 但是、波形放大后、仍然存在一些问题。 中间的波形不是直线、会有一点弯曲。

放大后的波形有点弯曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    您能否分享一下客户电路板的原理图? 看起来5V 电源没有去耦电容、因此由于动态电流从隐性状态变为显性状态、电压会出现纹波/振幅骤降。

    另外、如果没有正确的端接、波形也不会精确、因此正确端接 CAN 总线非常重要。 不过、在所有这些情况下、RXD 波形看起来仍然正常响应、因此应该不会有任何问题。

    此致、

    Eric Hackett