主题中讨论的其他器件: SN75LVPE3101、 DS125BR800、 DS80PCI102、DS100BR210
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在 AMD 的 GTP 端口上寻找适用于 Aurora 协议的转接驱动器解决方案。
SN75LVPE3410和 SN75LVPE3101是否用作 Aurora 的转接驱动器? 对于交流耦合、数据速率高达3.2Gbps。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在 AMD 的 GTP 端口上寻找适用于 Aurora 协议的转接驱动器解决方案。
SN75LVPE3410和 SN75LVPE3101是否用作 Aurora 的转接驱动器? 对于交流耦合、数据速率高达3.2Gbps。
此致、
您好!
尽管 SN75LVPE3410和3101适用于 PCIe 应用、但这两款器件与协议无关、可与 Aurora 等其他协议配合使用。 我们拥有广泛的转接驱动器产品系列、因此其他器件可能更适合。 我有几个问题可以提供最好的建议。
此致!
卢卡斯
尊敬的 Atsusi-san:
感谢您提供更多信息。 遗憾的是、SN75LVPE3410和3101的 EQ 增强功能不足以补偿15dB @ 1.6GHz。
如果一块电路板上存在2个单向通道 x 4 = 8个通道、请考虑 DS125BR800。 此器件具有8个单向通道和高达18.7dB @ 1.5GHz 的 EQ 增强。
如果每块电路板仅包含2个单向通道、请考虑 DS100BR210。 此器件具有2个单向通道和高达18.4dB @ 1.25GHz 的 EQ 增强。 尽管数据表未明确显示较低频率下的 EQ 增强、但该器件与 DS80PCI102共享相同的高速 IP、其中明确显示 EQ 增强@ 1.25GHz。 (DS80PCI102不适合、因为它是双向器件。)
此致!
卢卡斯