This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047-1048EVM:线路驱动器每次都要烧坏

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047-1048EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455377/dslvds1047-1048evm-the-line-driver-keeps-to-burnt-each-time

器件型号:DSLVDS1047-1048EVM

工具与软件:

您好、使用 DSLVDS1047-1048EVM 时、如果将其连接到 STM32、其中一个元件会缩短(U2 - DSLVDS1047PWR)需要更换、

它在不同的板上发生了超过3次。

它是否与 P.S 的电流限制有关? (我在3.3V/1A 条件下工作)、SW 似乎通过元件正常运行(直到出现故障)。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否看到外部3.3V/1A 电源存在任何电压钳位情况? 为 EVM 上电时、您看到3.3V 电源的电流消耗是多少?

    EVM 用户指南建议 将3.3V 直流电源(最大30 mA)连接到 EVM 上的接头 J7。

    我不熟悉 STM32、它是 LVDS 输入吗? 连接到 STM32时、是先连接到 STM32、然后给 EVM 上电、还是给 EVM 上电、然后再连接到 STM32?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此 TT、您可以通过回复重新打开此 TT。

    谢谢

    David