请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DSLVDS1047-1048EVM 工具与软件:
您好、使用 DSLVDS1047-1048EVM 时、如果将其连接到 STM32、其中一个元件会缩短(U2 - DSLVDS1047PWR)需要更换、
它在不同的板上发生了超过3次。
它是否与 P.S 的电流限制有关? (我在3.3V/1A 条件下工作)、SW 似乎通过元件正常运行(直到出现故障)。
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、使用 DSLVDS1047-1048EVM 时、如果将其连接到 STM32、其中一个元件会缩短(U2 - DSLVDS1047PWR)需要更换、
它在不同的板上发生了超过3次。
它是否与 P.S 的电流限制有关? (我在3.3V/1A 条件下工作)、SW 似乎通过元件正常运行(直到出现故障)。
谢谢!!
您好!
您是否看到外部3.3V/1A 电源存在任何电压钳位情况? 为 EVM 上电时、您看到3.3V 电源的电流消耗是多少?
EVM 用户指南建议 将3.3V 直流电源(最大30 mA)连接到 EVM 上的接头 J7。
我不熟悉 STM32、它是 LVDS 输入吗? 连接到 STM32时、是先连接到 STM32、然后给 EVM 上电、还是给 EVM 上电、然后再连接到 STM32?
谢谢
David