This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:如何为 SN65DSI83获取3.3V DSI 电平信号

Guru**** 2909600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453113/sn65dsi83-how-to-get-3-3v-dsi-level-signals-to-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: SN74AUC2G34

工具与软件:

您好!  
我需要设计从3.3V DSI 电平到 LVDS 的桥接器。  SN65DSI83不会产生3.3V 逻辑电平。
市场上有一些电平转换器缓冲器芯片、但它们比  SN65DSI83本身更昂贵。
我以前想 使用 SN74AUC2G34之类的器件、但其速度受限 350 MHz。 DSI 速度可以达到 1Gbps。  
此致、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是符合标准的 MIPI DSI 信号吗?  

    以下屏幕截图来自 MIPI DPHY CTS 和规格。

    对于差分数据对、兼容摆幅如下所示:

    对于 LP 发送器、电压如下所示:

    对于时钟的 LP TX:

    遗憾的是、我们没有针对该问题确定的任何解决方案。 即使成本高昂、确保能够正确利用 DSI83、也最好使用高带宽电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖