Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN74AUC2G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 主题中讨论的其他器件: SN74AUC2G34
工具与软件:
您好!
我需要设计从3.3V DSI 电平到 LVDS 的桥接器。 SN65DSI83不会产生3.3V 逻辑电平。
市场上有一些电平转换器缓冲器芯片、但它们比 SN65DSI83本身更昂贵。
我以前想 使用 SN74AUC2G34之类的器件、但其速度受限 350 MHz。 DSI 速度可以达到 1Gbps。
此致、
Mike