This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DisplayPort 转接驱动器

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451848/sn75dp130-displayport-redriver

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

您好、专家

希望这能很好地找到你。

我正在尝试更改 SN75DP130SSRGZ 的 SCL_CTL 和 SDA_CTL 引脚 I2C。


我们认为:如果您将偏移05h 的位7从0更改为1、并更改偏移15h 的位4:3值、则预加重将改变10%


波形根据需要变化、但即使我在偏移05h 和0Ch 之间更改 EQ 设置、波形也没有变化。
(如果更改15h 的位4:3、您可以看到波形发生变化、因此我认为已成功访问 I2C 并正确写入值、但 EQ 设置不会改变。)
我看了 HBR1和 HBR2、但两者都没有发生任何变化。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slla349/slla349.pdf?ts = 1734066680261&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FSN75DP130

我查看了此页面、它显示链路训练已禁用、但当链路训练禁用时、它停止、甚至在连接显示器时也没有显示任何内容
是否有在最后重新打开链路训练的程序?

此致、

Jieyu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    要将寄存器0x15h 中的值更改为什么?  

    奇怪的是、预加重和 EQ 在这里是互斥的。 是否有理由要手动设置预加重?  

    [quote userid="567916" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451848/sn75dp130-displayport-redriver 是否有在结束时重新打开链接培训的程序?

    这不起作用、因为手动选择的预加重值将被重置。

    DisplayPort 的链路训练将重置所有 TX 摆幅和预加重值并确定这两者对链路的最佳组合。 在最后打开链路训练将重置已完成的手动配置。

    当此器件上的链路训练关闭时、它将不再监测 AUX 总线、因此可以手动设置链路训练寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖