工具与软件:
您好、专家
希望这能很好地找到你。
我正在尝试更改 SN75DP130SSRGZ 的 SCL_CTL 和 SDA_CTL 引脚 I2C。
我们认为:如果您将偏移05h 的位7从0更改为1、并更改偏移15h 的位4:3值、则预加重将改变10%
波形根据需要变化、但即使我在偏移05h 和0Ch 之间更改 EQ 设置、波形也没有变化。
(如果更改15h 的位4:3、您可以看到波形发生变化、因此我认为已成功访问 I2C 并正确写入值、但 EQ 设置不会改变。)
我看了 HBR1和 HBR2、但两者都没有发生任何变化。

我查看了此页面、它显示链路训练已禁用、但当链路训练禁用时、它停止、甚至在连接显示器时也没有显示任何内容
是否有在最后重新打开链路训练的程序?
此致、
Jieyu