This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HMRGZR -原理图检查并建议如何解决以太网接地问题

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459668/dp83869hm-dp83869hmrgzr---schematic-check-and-advise-regards-grounding-issue-with-ethernet

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我们目前正在新产品的 PHY DP83869HMRGZR 中使用   

SGMII 转10/100 MDI 物理层

我想请大家再看看原理图和放大连接  

因为我们在讨论一些理由的问题时。  e2e.ti.com/.../DP83869HMRGZR-_2D00_-scheme-check.pdf

如果 在没有负载的情况下连接10/100 eth1_R/TX_P/N 线路、则在发送和接收包含 Iperf 测试的数据包时会出现错误。

1.连接 FB7后、出现错误  

2.未连接 FB7时-出现错误

3.将 FB7替换为0 Ω 电阻-我们有错误

电源轨正常  

时钟正常

我们能够发送和接收以太网数据包、但存在错误  

plesae 建议如何解决 - 发送和接收以太网包没有错误

谢谢!

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们的审查政策是让客户根据我们的 原理图检查清单评估其设计。 本指南内容全面、可确保系统的所有部分都遵循 TI 根据数据表提供的建议。 我鼓励您对照此文件进行评估、并根据需要进行任何修改。 如果检查清单无法解决某些问题、我们可以进一步处理。

    快速浏览一下、我看到有几个问题:

    - MDI 除了变压器外还具有交流耦合电容器

    - XI 是3.3V 的时钟、而 VDDIO 是1.8V

    - Rbias 是10k 而不是11k

    -确保磁性元件符合我们的建议规格

    此致、

    Gerome.