工具与软件:
您好!
我们目前正在新产品的 PHY DP83869HMRGZR 中使用
SGMII 转10/100 MDI 物理层
我想请大家再看看原理图和放大连接
因为我们在讨论一些理由的问题时。 e2e.ti.com/.../DP83869HMRGZR-_2D00_-scheme-check.pdf
如果 在没有负载的情况下连接10/100 eth1_R/TX_P/N 线路、则在发送和接收包含 Iperf 测试的数据包时会出现错误。
1.连接 FB7后、出现错误
2.未连接 FB7时-出现错误
3.将 FB7替换为0 Ω 电阻-我们有错误
电源轨正常
时钟正常
我们能够发送和接收以太网数据包、但存在错误
plesae 建议如何解决 - 发送和接收以太网包没有错误
谢谢!
Amit