This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:TUSB3410 CAN##39;无法在 PC 中识别

Guru**** 2761855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456595/tusb3410uartpdk-tusb3410-can-t-be-recognized-in-pc

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TMDS181TUSB3410

工具与软件:

你(们)好

我们已使用 TMDS181设计了一款产品、我们使用演示板并希望使用"眼图扫描"软件检查眼图模式。 然而,电脑(Win10系统)无法 正确识别它,如在 PC 中所示, VID 是0451和 PID 是3410,我应该怎么做它,谢谢  

此致。

Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    驱动程序位于以下位置: SLLC428驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    它未进行数字签名、因此您可能需要在 Windows 中禁用驱动程序签名强制才能安装它。  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的支持。 我已经安装了您推荐的驱动程序、PC 可以识别 USB3410、但它似乎成为 COM 设备、EyeScan 工具 staill 无法识别它。 是否需要 烧录一个与 USB3410匹配的 FW?  

    此致。

    Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    啊、我想我看到了这个问题。  在本例中、TUSB3410被用作一个 I2C 器件。   TI.com 上未提供 I2C 固件、官方不支持此器件。   我有一份固件副本可以通过直接消息发送给您、但固件按原样提供、没有支持。

    请接受我朋友的请求。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus:

    我已经接受了您的 FIREND 请求,请尽快与我分享 FW,谢谢。

    此致、

    Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    是的、现在跟进。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus:

    我曾尝试使用"TUSB3x10 EEPROM 刻录器"来烧录您提供的 bin 文件、 但始终存在错误、您知道原因吗? 我的 PC 操作系统 是 Win10/64位、此工具是否存在兼容性问题?

    此致、

    Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    如果您按照 TUSB3x10 EEPROM 燃烧器的第3.2节所述选择"Program Full Binary Image" 、它是否正常工作?

    顺便说一下、I2C 固件可能在此处提供: TUSB3410数据表、产品信息和支持| TI.com

    根据原理图、提供的固件似乎是正确的。  P3.3为 SCL、P3.4为 SDA。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus:

    我也尝试过"编程全二进制映像",但它也不起作用,如下面所示,我也尝试过 WIN7 PC,它也不起作用,你有什么想法吗?

    此致、

    Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    没有。  此 固件按原样提供、不提供支持。  TI.com 上不再提供 TUSB3410、我也未自己使用 I2C 软件。

    我将进入实验室、重现问题并进行调试。  不幸的是、德克萨斯州正发生冬季风暴、本周我无法将其带到实验室。  我会在获得结果后立即跟进。   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:
    好的、非常感谢。

    此致、

    Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    没问题、我将在周一为您提供最新信息。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus:

    硬件(E2PROM)有问题、修复后、eyescan 工具可以识别 TUSB3410。 非常感谢。

    此致、

    Devyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    很高兴听到您发现了这个问题!   

    此致、

    Nicholaus