主题中讨论的其他器件:TMDS181、 TUSB3410
工具与软件:
你(们)好
我们已使用 TMDS181设计了一款产品、我们使用演示板并希望使用"眼图扫描"软件检查眼图模式。 然而,电脑(Win10系统)无法 正确识别它,如在 PC 中所示, VID 是0451和 PID 是3410,我应该怎么做它,谢谢

此致。
Devyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们已使用 TMDS181设计了一款产品、我们使用演示板并希望使用"眼图扫描"软件检查眼图模式。 然而,电脑(Win10系统)无法 正确识别它,如在 PC 中所示, VID 是0451和 PID 是3410,我应该怎么做它,谢谢

此致。
Devyn
尊敬的 Devyn:
驱动程序位于以下位置: SLLC428驱动程序或库|德州仪器 TI.com
它未进行数字签名、因此您可能需要在 Windows 中禁用驱动程序签名强制才能安装它。
此致、
Nicholaus
尊敬的 Devyn:
如果您按照 TUSB3x10 EEPROM 燃烧器的第3.2节所述选择"Program Full Binary Image" 、它是否正常工作? 
顺便说一下、I2C 固件可能在此处提供: TUSB3410数据表、产品信息和支持| TI.com

根据原理图、提供的固件似乎是正确的。 P3.3为 SCL、P3.4为 SDA。
此致、
Nicholaus