This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
您能否告诉 50MHz 的 RSPos 和 TPPos (对于 DS90CR216/DS90CR216A)?
他们想了解50MHz 的特征。
此致、
高桥则之
你(们)好
这只是提醒一下。 您能支持吗?
此致、
高桥则之
您好 Noriyuki:
当您创建新帖子时、请确保分配的组织是正确的、否则我们需要一些时间才能找到它并分配给我们的 PL。
你好、高桥山、
如前文 E2E 所述、我们不会提供特定频率下 TX stobe 位置和 RX 选通位置的数据。
应用手册 SNLA249详细介绍了如何找到 SER/DES 对的最小接收器偏差裕度(RSKM)。
应用手册链接: 此处
此致!
插孔