This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR216:50MHz 处的 RSPos 和 TPPos

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A, DS90CR216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460126/ds90cr216-rspos-and-tppos-at-50mhz

器件型号:DS90CR216

工具与软件:

你(们)好  

您能否告诉 50MHz 的 RSPos 和 TPPos (对于  DS90CR216/DS90CR216A)?

他们想了解50MHz 的特征。

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这只是提醒一下。 您能支持吗?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noriyuki:

    当您创建新帖子时、请确保分配的组织是正确的、否则我们需要一些时间才能找到它并分配给我们的 PL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    如前文 E2E 所述、我们不会提供特定频率下 TX stobe 位置和 RX 选通位置的数据。

    应用手册 SNLA249详细介绍了如何找到 SER/DES 对的最小接收器偏差裕度(RSKM)。

    应用手册链接: 此处

    此致!

    插孔