This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:EMC 合规性

Guru**** 2973130 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459667/dp83825i-emc-compliance

器件型号:DP83825I
Thread 中讨论的其他器件: TLK100、 TIDA-010046

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在设计一款采用 DP83825I 的产品。  该产品是对使用 TLK100的早期产品的迭代。

当我们对基于 TLK100的产品进行 EMC 测试时、我们的设计 最初在 典型的100M 以太网频率范围50 -100MHz 中具有非常严格的 B 类辐射发射限制。 TI 能够为此器件提供一些寄存器设置、这有助于将发射降低几 dB、为我们提供了 更多裕度的通过点。

我们很快将在 EMC 测试设施中测试 DP83825I。 在我们自己的实验室测试中、我们看到 DP83825I 的发射略高于 TLK100设计。

在 EMC 测试机构的时间很昂贵、而且通常会提前很多月进行预订。 我们愿意 通过制定策略做好准备、以便在我们遭受失败或边际过载的情况下减少关键部件的排放。

所以、我的问题是、DP83825I (类似于 TLK100)是否有寄存器设置可用于减少100M 的辐射发射。

谢谢!

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    DP83825在发射测试方面可能会遇到麻烦。 您可以参阅 TIDA-010046、其中电路板低于 B 类、并作为应用手册的作者模拟适当的电路板设计实践。

    我们还提供了应用手册(SNLA466)、可帮助调试 EMC 相关问题。

    通常、如果系统的 EMC 要求非常严格、我们建议使用 DP83822、而不是 DP83825。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gerome、

    本设计大体上遵循这些指南。 我们的客户 在应用中需要使用非屏蔽电缆、因此我们使用非屏蔽电缆进行 EMC 测试。 所有 TI 测试似乎均使用屏蔽电缆完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供的信息。 使用非屏蔽电缆(尤其是在 EMC 测试中)是一个独特的用例。 您能否提供有关此限制及其测试所依据的标准的更多信息? 我可以向内部团队传达、以便将来考虑零件问题。  

    要回答您的原始问题、DP83825有寄存器可以调优 MDI。 更多信息、请参阅 SNLA266第4节。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、 感谢链接、 我将对此展开工作。 我已通过我们的 FAE 回答了您的另一个问题。

    此致、

    本