Thread 中讨论的其他器件: TLK100、 TIDA-010046
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们正在设计一款采用 DP83825I 的产品。 该产品是对使用 TLK100的早期产品的迭代。
当我们对基于 TLK100的产品进行 EMC 测试时、我们的设计 最初在 典型的100M 以太网频率范围50 -100MHz 中具有非常严格的 B 类辐射发射限制。 TI 能够为此器件提供一些寄存器设置、这有助于将发射降低几 dB、为我们提供了 更多裕度的通过点。
我们很快将在 EMC 测试设施中测试 DP83825I。 在我们自己的实验室测试中、我们看到 DP83825I 的发射略高于 TLK100设计。
在 EMC 测试机构的时间很昂贵、而且通常会提前很多月进行预订。 我们愿意 通过制定策略做好准备、以便在我们遭受失败或边际过载的情况下减少关键部件的排放。
所以、我的问题是、DP83825I (类似于 TLK100)是否有寄存器设置可用于减少100M 的辐射发射。
谢谢!
本