This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:有关于 TUSB8041I 的一些问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459186/tusb8041-some-questions-about-tusb8041i

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

我是 FAE Jayden、我的客户 在云计算机项目中使用 TUSB8041I。 他们对布局有一些问题。 请帮助支持。

1.  USB_VBUSPIN48)、我们现在TUSB8041芯片是直接和AP连接的、在同一块主板上、这个管脚是否可以不用?不用的话需要悬空还是接地?

对于 USB_VBUS (PIN48)、TUSB8041的引脚48直接连接到该项目中同一主板上的 AP (SOC)。 不能使用该引脚吗? 如果不使用、它应该保持悬空还是接地?

2.  VDD33和VDD11的上电时序和GRST管脚接法有关、接电容的话没有上电时序要求、那规格书中下面这个时序图图适合哪种场景? 我们GRST是否需要接到AP的GPIO上进行复位

VDD33和 VDD11的上电时序与 GRST 引脚的连接方法有关。 如果连接电容器、则没有上电时序要求。 那么、规格中的以下时序图适用于哪种情况? 我们是否需要将 GRST 连接到 AP 的 GPIO 以进行复位?

3.  I2C管脚和EEROM连接时作为MASTER、什么情况需要外加EEROM

当 I2C 引脚作为主器件连接到 EEROM 时、在什么情况下需要外部 EEROM?

4. 外部没有E2ROM时 I2C能否作为SLAVE和AP进行连接

当没有外部 E2ROM 时、I2C 是否可以作为从设备连接到 AP?

5、 AUTOEN_HS_SUSPEND 管脚有内部上拉电阻、管脚拉低充电功能有效、是不是只有这个管脚拉低后PWRCTL1 _这几个管脚才能去控制外部的DCDC的使能管脚

AUTOEN_HS_SUSPEND 引脚有一个内部上拉电阻器。 当该引脚被拉至低电平时、充电功能有效。 只有在将此引脚拉至低电平之后 PWRCTL1_NATEN*引脚才能控制外部 DCDC 使能引脚吗?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden:

      我不在 办公室、但明天会回复。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="528863" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459186/tusb8041-some-questions-about-tusb8041i 对于 USB_VBUS (PIN48)、TUSB8041引脚48直接连接到该项目中同一主板上的 AP (SOC)。 不能使用该引脚吗? 如果未使用、应将其保持悬空还是接地?

     USB_Vbus 引脚必须连接到固定电源(5V 或3.3V)、以使其在分压器之后达到500mV、如果不看到500mV、集线器将关闭。

    建议通过分压器连接到主机 Vbus。

    [报价 userid="528863" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459186/tusb8041-some-questions-about-tusb8041i VDD33和 VDD11的上电时序与 GRST 引脚的连接方法有关。[/QUOT]

    如果1.1V 电源在3.3V 后开启、则需要通过大电容大小或由 AP 的外部信号控制 GRSTz。

    如果1.1V 电源在3.3V 电源之前开启或与3.3V 电源相同、则没有上电序列、GRStz 上的0.1Uf 电容器就足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="528863" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459186/tusb8041-some-questions-about-tusb8041i 当 I2C 引脚作为主设备连接到 EEROM 时、什么情况下需要外部 EEROM?[/QUOT]

    仅当您计划更改集线器配置(例如删除端口)时才需要外部 EEPROM、默认集线器配置应该有效

    [报价 userid="528863" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459186/tusb8041-some-questions-about-tusb8041i 不存在外部 E2ROM 时、I2C 是否可以作为从设备连接到接入点?[/QUOT]

    在 I2C 模式下(SMBUSz 为高)、它仅作为外部 EEPROM 的主模式工作、不能用作 向 AP I2C 通信的接收器模式。

    但在 SMBUSz 模式(SMBUSz 为低电平)下、SCL/SDA 引脚处于接收器模式、它可用于 SMBus Mdoe 和 I2C 模式。

    [quote userid="528863" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459186/tusb8041-some-questions-about-tusb8041i 管脚有内部上拉电阻、管脚拉低充电功能有效、是不是只有这个管脚拉低后PWRCTL1 AUTOEN_HS_SUSPEND 这几个管脚才能去控制外部的DCDC的使能管脚 NATEN*R ü r [/报价]

    否、AUTO_HS 引脚仅适用于 USB BA 充电模式。

    PWRCTLx 由 FULLPWRMENT 引脚控制、一旦  FULLPWRMENT 为低电平、PWRCTLx 就会激活为高电平有效或低电平有效、具体取决于 PWRCTL_POL 状态。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的支持。 我将向您发送客户的电子邮件、因为中兴还有其他问题。 谢谢。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查我的电子邮件回复。

    好的

    Brian