工具与软件:
产品说明书内容如下、
1.所有 SGMII 连接都必须通过0.1μF 电容器进行交流耦合。
PHY 在 SGMII 的接收和发送引脚上具有内置的100Ω 差分终端。
问题:
1.为什么需要交流耦合?
我们使用 Arria 10 GX 和它的"普通 LVDS"组。 普通组没有 直流恢复电路、因此我们需要直流恢复电路来确保完全满足 VCM 要求。
PHY 在接收和发送侧具有内置的100欧姆差分终端、因此这并非易事。
2.有 什么建议 可以使用哪种直流恢复电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
产品说明书内容如下、
1.所有 SGMII 连接都必须通过0.1μF 电容器进行交流耦合。
PHY 在 SGMII 的接收和发送引脚上具有内置的100Ω 差分终端。
问题:
1.为什么需要交流耦合?
我们使用 Arria 10 GX 和它的"普通 LVDS"组。 普通组没有 直流恢复电路、因此我们需要直流恢复电路来确保完全满足 VCM 要求。
PHY 在接收和发送侧具有内置的100欧姆差分终端、因此这并非易事。
2.有 什么建议 可以使用哪种直流恢复电路?
嗨、Evan、
是的、我担心如何满足 Arria 10 Vicm (1...1.6V)的要求。
首先说明几点、
1. 交流耦合、对于 PHY SGMII TX 引脚是否也必须使用?
2. PHY 是否 还具有适用于 SGMII TX 侧的内置100Ω 差分端接? 如果是,这是什么想法?
通常终端应靠近接收器引脚。 目前、我们在 Arria 接收器侧有100欧姆端接。 现在、PHY SGMII TX 侧有双端接电阻器(PHY 上一个、Arria 10上一个)。
3.请参见随附图片以了解问题
您好、Mikko:
我同意你的意见(1)。
关于(2)、在输出侧和输入侧、内部端接遵循该图像。
您是否有用于 Arria 10 GX 的评估模块(可通过 SGMII 引脚访问)?
进行评估的一种方法是使用 DP83867ERGZ-S-EVM 并将 SGMII 引脚连接到 SoC。
谢谢!
Evan
您好、Mikko:
[报价 userid="452320" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457463/dp83867cs-sgmii-connection-to-arria-10-gx/5599501 #5599501"]与 RX 引脚相比、PHY SGMII TX 电压摆幅约为一半(PHY 上内部端为100R、FPGA 中为100R)、请参阅下图。
[报价]我已经确认发送器/接收器侧之间的这种摆幅差异处于 SGMII 的规格限制范围内。
您看到 Cyclone 10没有功能问题、我希望等效电路可用于 Arria 10。
请在此处分享任何疑问。
谢谢!
Evan