This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 连接到 Arria 10 GX

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457463/dp83867cs-sgmii-connection-to-arria-10-gx

器件型号:DP83867CS

工具与软件:

产品说明书内容如下、

1.所有 SGMII 连接都必须通过0.1μF 电容器进行交流耦合。

PHY 在 SGMII 的接收和发送引脚上具有内置的100Ω 差分终端。

问题:

1.为什么需要交流耦合?

我们使用 Arria 10 GX 和它的"普通 LVDS"组。  普通组没有 直流恢复电路、因此我们需要直流恢复电路来确保完全满足 VCM 要求。

PHY  在接收和发送侧具有内置的100欧姆差分终端、因此这并非易事。

2.有 什么建议 可以使用哪种直流恢复电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko:

    我正在检查是否存在可用于增加发送器 Vcm 的寄存器配置。

    我理解正确、您是否关注满足以下要求:

    相对于 SGMII 规格:

    关于您的问题:

    1) 1)需要使用交流耦合来正确偏置 SGMII 接收器引脚。

    2) 2)我们尚未验证 SGMII 方案以增加 VCM、因此很难在此处提供建议。 我将进一步探讨这一点、并分享任何调查结果。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    是的、我担心如何满足 Arria 10 Vicm (1...1.6V)的要求。

    首先说明几点、

    1. 交流耦合、对于 PHY SGMII TX 引脚是否也必须使用?  

    2.  PHY 是否 还具有适用于 SGMII TX 侧的内置100Ω 差分端接?  如果是,这是什么想法?

     通常终端应靠近接收器引脚。 目前、我们在 Arria 接收器侧有100欧姆端接。  现在、PHY SGMII TX 侧有双端接电阻器(PHY 上一个、Arria 10上一个)。

    3.请参见随附图片以了解问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko:

    1) 1)根据我的理解、每个器件的接收器引脚都需要 SGMII 耦合电容器、以便在独立于发送器共模的情况下正确偏置接收器。

    2)内部发送器终端与 LVDS 的图像相同-与布线串联。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    1.为了我的理解,  当 发送器直流偏移不在接收器可以接受的区域时,主要需要交流耦合。

    2.现在我感到困惑,在我的图片上电阻器是并联的。 我能否说明一下 PHY SGMII 输入/输出的情况?

    -Mikko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko:

    我同意你的意见(1)。

    关于(2)、在输出侧和输入侧、内部端接遵循该图像。

    您是否有用于  Arria 10 GX 的评估模块(可通过 SGMII 引脚访问)?

    进行评估的一种方法是使用 DP83867ERGZ-S-EVM 并将 SGMII 引脚连接到 SoC。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我之前已经使用 Cyclone 10 GX 对此进行了测试、它与 Arria 10非常相似。

    与 RX 引脚相比、PHY SGMII TX 电压摆幅约为一半(PHY 上内部端为100R、FPGA 中为100R)、请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko:

    Cyclone 10GX 是否也针对其 LVDS 接收器设计了类似的 VCM?

    使用 Cyclone 进行测试时、您是否发现通信存在任何功能问题?

    我想进一步了解此 VCM 是否是 SoC 对有效通信的严格要求、因为由于交流耦合、SGMII 通常独立于 VCM。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cyclone 10 GX 和 Arria 10 GX LVDS 接收器规格相同。

     到目前为止、我们尚未发现 Cyclone 10的功能问题。

    -Mikko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko:

    [报价 userid="452320" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457463/dp83867cs-sgmii-connection-to-arria-10-gx/5599501 #5599501"]

    与 RX 引脚相比、PHY SGMII TX 电压摆幅约为一半(PHY 上内部端为100R、FPGA 中为100R)、请参阅下图。

    [报价]

    我已经确认发送器/接收器侧之间的这种摆幅差异处于 SGMII 的规格限制范围内。

    您看到 Cyclone 10没有功能问题、我希望等效电路可用于 Arria 10。

    请在此处分享任何疑问。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    这应该是个好主意。

    还有一个问题、

    当以太网链路速度为10Mbps 时、如何使用 SGMII 在以太网 PHY 和 MAC 之间传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko:

    对于10/100M 速度、SGMII 时钟速率将保持在625MHz、每个帧字节延长(10M 时长100x、100M 时长10x)。

    谢谢!

    Evan