工具与软件:
我正在尝试使用 ds90ub936输出摄像机视频。
该视频是使用第三方评估板等来显示的
视频速率为1610/744/30[fps](速率为800Mbps/2)。
视频重叠。 可以通过更改解串器设置来解决这个问题吗?
我不确定这是板设置还是解串器设置、因此请告诉我是否有任何可能。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试使用 ds90ub936输出摄像机视频。
该视频是使用第三方评估板等来显示的
视频速率为1610/744/30[fps](速率为800Mbps/2)。
视频重叠。 可以通过更改解串器设置来解决这个问题吗?
我不确定这是板设置还是解串器设置、因此请告诉我是否有任何可能。 
您好、Hamzeh
已连接电路图和设置。 串行器为913、串行器来自车辆、因此设置未知。 解串器为936、寄存器设置按以下顺序设置:0x60、0x4C、0x01 0x60、0x6D、0x7B 0x60、 0x58、0x58 0x60、0x70、0x2B 0x60、0x1F、 0x02 0x60、0x33、0x21 0x60、0x21、0x04 0x60、 0x20、0x20 0x60、0x7C、0x3B 0x60、0x4C、 0x00其他寄存器为默认值。 PDB 接地。 
您好 Yuna、
我已确认75MHz RAW10将从串行器输出。
75MHz 是什么意思? 这是图像传感器的 PCLK 吗?
我已经检查了您的寄存器设置和原理图、对我来说它们看起来是可以的。 我只有以下反馈:
在 reg 0x21中--仅使用一个摄像头的同步转发不是一个好主意。 请使用轮询模式。
在 reg 0x7C 中—您可能需要尝试其他极性或自动极性!
Unknown 说:视频内容重叠。 可以通过更改解串器设置来解决这个问题吗?
我不确定这是板设置还是解串器设置、因此请告诉我是否有任何可能。[/QUOT]对于您的原始问题、在 SER 或 DES 上、不可能导致此类图像重叠、原因是器件存储器非常小、足以支持最多2条线路。
我想、您需要仔细检查 SoC/处理器的设置。