This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:寄存器设置

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459698/ds90ub936-q1-register-settings

器件型号:DS90UB936-Q1

工具与软件:

我正在尝试使用 ds90ub936输出摄像机视频。
该视频是使用第三方评估板等来显示的
视频速率为1610/744/30[fps](速率为800Mbps/2)。
视频重叠。 可以通过更改解串器设置来解决这个问题吗?
我不确定这是板设置还是解串器设置、因此请告诉我是否有任何可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuya、您好!

    摄像头中使用的 SER 是什么?

    您能否提供 SER 和 DES 的最新原理图。

    此外、请分享您加电后在 SER 和 DES 上应用的寄存器配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh

    已连接电路图和设置。 串行器为913、串行器来自车辆、因此设置未知。 解串器为936、寄存器设置按以下顺序设置:0x60、0x4C、0x01 0x60、0x6D、0x7B 0x60、 0x58、0x58 0x60、0x70、0x2B 0x60、0x1F、 0x02 0x60、0x33、0x21 0x60、0x21、0x04 0x60、 0x20、0x20 0x60、0x7C、0x3B 0x60、0x4C、 0x00其他寄存器为默认值。 PDB 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noguchi:

    我不确定我是否了解您提供的寄存器。 这是电流寄存器值的转储吗? 或者、这是上电时的编程序列?

    您能否指定寄存器地址是什么、寄存器值是什么?

    从模式引脚设置中、可以看到您使用的是 RAW10。 同时,你说, 913A 一侧的设置是未知的。 这意味着您不确定这种模式是否正确、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh。
    这些是串行器侧接通电源时的设置。
    这些设置按0x60:地址、0x4C:寄存器、0x01:数据的顺序进行。
    这是正确的写入方式吗?
    串行器端的寄存器设置有许多未知情况、但我正在使用另一家公司的商用电路板、该电路板可以进行量化。
    我已经确认75MHz RAW10是从串行器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuna、

    我已确认75MHz RAW10将从串行器输出。

    75MHz 是什么意思? 这是图像传感器的 PCLK 吗?

    我已经检查了您的寄存器设置和原理图、对我来说它们看起来是可以的。 我只有以下反馈:

    在 reg 0x21中--仅使用一个摄像头的同步转发不是一个好主意。 请使用轮询模式。

    在 reg 0x7C 中—您可能需要尝试其他极性或自动极性!

    Unknown 说:
    视频内容重叠。 可以通过更改解串器设置来解决这个问题吗?
    我不确定这是板设置还是解串器设置、因此请告诉我是否有任何可能。[/QUOT]

    对于您的原始问题、在 SER 或 DES 上、不可能导致此类图像重叠、原因是器件存储器非常小、足以支持最多2条线路。
    我想、您需要仔细检查 SoC/处理器的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh。

    之前我尝试过 DS90UB913和 DS90UB934的组合。
    这就是用该组合测得的 PCLK。
    1.检查寄存器0x21和0x7C 的设置。
    2.检查 SoC/处理器设置。
    那么、这是需要检查的两个点。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuya、您好!

    是的、您回答正确。