This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:需要为 IC 设置引脚1标识

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462220/ts3usb221-need-the-pin-1-marking-for-the-ic

器件型号:TS3USB221

工具与软件:

嗨、团队:

我们希望获得 IC 的引脚1标记-  TS3USB221ARSER

器件型号 TS3USB221ARSER

附上了图像供您参考。

提前感谢。

...

此致、

Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未附加;您必须使用编辑框下方的"插入"/"图像"菜单。

    左下角的点表示引脚1。 (其他点实际上是短行、并且是二进制日期代码。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我懂了。

    我们想知道是否有任何工具或标准格式可用于检查顶部 IC 上的引脚1标记。

    因为某些 IC 没有正确的引脚1标记。

    此致、
    Sathya Priya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 确实具有正确的引脚1标记;您必须忽略文本上方/下方的短行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、克莱门斯。

    我们会在其他一些 IC 中遇到引脚标记混淆的问题。 因此、我们想知道格式/TI 工具/数据表的信息、以便我能够确认这一点。

    我们可以找到数据表、但组装元件后、我们希望验证 IC 顶部的引脚1标记。

    如果组装后 IC 的顶部没有引脚1标识确认、我会随附其他 IC 图像。

    TXU0104 -随附图像

    谢谢!

    Sathya Priya N.