This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539-Q1:中断行为

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451773/tca9539-q1-tca9539-q1-interrupt-behavior

器件型号:TCA9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TCA9539

工具与软件:

您好、团队:

对于 TCA9539、我想询问两个问题:

1 μ s 在什么、下 INT (中断)会始终保持低电平? 您是否遇到过这样的情况?  如果我翻转某个端口的电压状态并保持该状态、而不通过 I2C 读取器件、INT 是否会始终保持低电平?

2 μ s、电压电平已在某个端口上翻转并触发中断、从而使 INT 保持低电平、那么在之后另一个端口的电压电平翻转时会发生什么情况? 在这种情况下、如果第二个 端口返回到其正常状态而第一个端口保持 INT 状态、INT 是恢复到高电平还是保持低电平?

此致、  

加热器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何引脚、/INT 输出为低电平时、当前状态与上次读取输入寄存器时的状态不同。

    当您未读取已更改引脚的输入寄存器时、/INT 引脚保持低电平。

    2.只要任何引脚处于改变状态、/INT 就会保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的两个问题、INT 引脚始终保持低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高加热器、

    在两种情况下、中断都将保持低电平。  

    针对您的第二个问题、如果中断由两个单独端口上的两个 IO 触发、则必须读取两个输入端口、然后中断才会在/INT 上释放。  

    此致、

    加热器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个 问题:

    如果一个 引脚 从 H 更改为 L 并保持状态、直到控制器读取 9539且 INT 释放;、则该 引脚的正常状态仍为 H 或更改为 L?、如果引脚从 L 更改为 H?、则 INT 现在会置为 L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;读取输入寄存器会更改"正常"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题:

    您如何理解这句话?

    如果 将 PORT 设置为  从输出模式输入 、则 INT 将被置为有效?

    如果端口设置为输出、则由于 RESET 生效而更改为默认模式(输入)、是否将 INT 置为有效?

    此致、  

    加热器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加热器、

    假设输入的原始状态为高电平(逻辑1)。  

    如果该引脚更改为输出、则输出将继续运行、而不会在/INT 上引起中断。  

    如果您将该引脚从输出更改为与输入、并且输入逻辑状态在一定程度上变为低电平(逻辑0)、则会触发中断、因为输入与其原始状态不同。  

    [报价用户 id="541125" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451773/tca9539-q1-tca9539-q1-interrupt-behavior/5606164 #5606164"]并且如果端口设置为输出、由于复位生效而更改为默认模式(输入)、是否将 INT 置为有效?[/QUOT]

    当将 Pxx 引脚复位为其默认状态时、/INT 将不会置位。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 回答!