Thread 中讨论的其他器件:TCA9539
工具与软件:
您好、团队:
对于 TCA9539、我想询问两个问题:
1 μ s 在什么、下 INT (中断)会始终保持低电平? 您是否遇到过这样的情况? 如果我翻转某个端口的电压状态并保持该状态、而不通过 I2C 读取器件、INT 是否会始终保持低电平?
2 μ s、电压电平已在某个端口上翻转并触发中断、从而使 INT 保持低电平、那么在之后另一个端口的电压电平翻转时会发生什么情况? 在这种情况下、如果第二个 端口返回到其正常状态而第一个端口保持 INT 状态、INT 是恢复到高电平还是保持低电平?
此致、
加热器