This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:TLK10031

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459524/tlk10031-tlk10031

器件型号:TLK10031

工具与软件:

您好!

我在寻找 TLK10031的原理图实现方面的支持。 对于如何连接某些信号、我有一些问题。  

1.-如果我们计划将高速端口配置为1000Base-KX、将低速端口配置为1000Base-X、如何连接 MODE_SEL 和 ST 引脚  

2.-如何连接 PRBSEN 信号?

3.-我需要将 PRTAD0..4引脚连接到特定地址、将它们全部接地还是保持未连接状态?

4.-边界扫描以外的其他应用是否需要 JTAG?  

5.-是否需要通过 MDIO 进行编程/配置?

6.-您能否回顾一下原理图实现的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alonso:

    我仍在研究这一点、很快就会分享反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alonso:

    我对延误深表歉意。

     应将 MODE_SEL 拉至低电平。 是否会与 TLK 及其合作伙伴进行自动协商? 这将确定 ST 应如何捆绑。

    为确保正常运行、应将 PRBSEN 拉至低电平。 我建议添加上拉电阻器封装、以便可以选择将 PRBSEN 拉高以进行 PRBS 测试。

    3.对于默认端口地址设置、建议将 PRTAD[4:0]拉至低电平、前提是 MDIO 网络中没有具有相同地址的其他器件。 请注意、MDIO 协议(PA[4:1])上的 PHY 地址字段需要匹配 PRTAD[4:1]引脚值、并且 PA[0]需要=0才能正确访问寄存器。

    4. JTAG 是可选的、我不建议使用。 MDIO 接口可用于器件配置。  未使用时、TDI 和 TCK 应接地、而其他引脚可保持悬空。

    5.通过 MDIO 执行编程配置。 这是一个介绍一些可编程参数的演示。 数据表中还提供了寄存器映射。

    e2e.ti.com/.../TLK10xxx-SerDes-Overview.pdf

    6.这是我对您的原理图的反馈。 请注意、您仍有责任确保您的设计能够按预期运行。

    • HSTXAP/N:  请确认信号是交流耦合的。
    • HSRXAP/N:看起来正常、交流耦合。
    • INA0P/N:看上去正常、交流耦合。
    • INA[3:1]P/N:未使用的引脚通过一个共享的100欧姆电阻器连接到 GND。  请每个 P/N 对使用一个100欧姆电阻器(总共3个电阻器)。  目的是在每个未使用对上保持100欧姆的差分阻抗。
    • OUTA0P/N:  请确认信号是交流耦合的。
    • OUTA[3:1]P/N:看起来不错、未使用的输出保持悬空。
    • LOSA:外观良好、已连接到控制器器件。
    • LS_OK_IN_A:  请使用50k 电阻将此引脚拉至 VDDO。  我假设将不使用该引脚。 这是在 TLK10xxx EVM 上使用的配置。
    • LS_OK_OUT_A:看上去正常、未使用的输出保持悬空。
    • PDTRXA_N:看起来正常、拉至高电平以实现正常运行。
    • RSV[7:0]:看上去正常、保持悬空。
    • REFCLK0P/N:假设基准时钟满足数据表的要求、则交流耦合看起来良好。
    • REFCLK1P/N:假设基准时钟满足数据表的要求、则看起来良好、进行交流耦合。
    • CLKOUTAP/N:连接至接头。  这些 CML 输出必须进行交流耦合。
    • PRBSEN:  正常运行请拉至低电平。  我建议添加上拉电阻器封装、以便可以选择将 PRBSEN 拉高以进行 PRBS 测试。
    • PRBS_PASS:看起来正常、已连接到控制器器件。
    • ST:  请根据自动协商和 MDIO 条款的使用拉高/拉低。 最安全的设计选项是同时包含上拉和下拉电阻器封装。
    • MODE_SEL:  对于1G-KX 模式、请拉至低电平。
    • PRTAD[4:0]:  对于默认端口地址设置、我建议将这些引脚拉低。
    • RESET_N:看起来正常、连接至控制器器件。 请注意、RESET_N 必须在器件功率稳定后保持有效(低逻辑电平)至少10us。
    • MDC:  通常不需要上拉电阻器。  请仔细检查您的 MDIO 网络上的其他器件。 保留上拉电阻器空间以防万一、这样会更安全。
    • MDIO:  必须使用2k 电阻从外部将该信号上拉至 VDDO。
    • TDI:未使用。  请拉至 GND。
    • TDO:看起来正常、未使用的引脚保持悬空。
    • TMS:看起来正常、未使用的引脚保持悬空。
    • TCK:未使用。  请拉至 GND。
    • TRST_N:看上去一切正常、未使用的引脚保持悬空。
    • TESTEN:看起来正常、被拉至低电平。 包含上拉电阻器封装。
    • GPI[2:0]:看起来不错、下拉至低电平。
    • AMUX[1:0]:看起来正常、保持悬空。
    • VDDA_LS/HS:连接到1.0V 电源。 去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • VDDT_LS/HS: 连接至1.0V 电源。 去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • VDDD:连接至1.0V 电源。  去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • DVDD:连接至1.0V 电源。  去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • VDDRA_LS:连接到1.8V 电源。  去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • VDDRA_HS:连接到1.8V 电源。  去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • VDDO[1:0]:连接至1.8V 电源。  去耦匹配 TLK10xxx EVM。  我建议使用0欧姆电阻器、而不是铁氧体磁珠来匹配 TLK10xxx EVM。
    • VPP:看起来正常、连接至 DVDD。
    • VSS:看起来正常、连接至 GND。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

     

    我非常感谢您提供的所有详细反馈、真的很有帮助。 我根据您的反馈通过电子邮件向您发送了更新后的原理图、您能否查看并确认我已实施了提供的所有反馈?

     谢谢;

     Alonso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alonso:

    我没有收到更新后的原理图。 如果你觉得不方便直接寄给我、也可以寄给你的 FAE、他会告诉我审核。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alonso:

    以下是我对更新后的原理图的评论。

    • HSTXAP/N:看起来良好、假定交流耦合被添加到另一个板上。
    • INA[3:1]P/N:我很抱歉,经过仔细检查后,我意识到我原来的建议是不正确的。 数据表规定"未使用的 CML 差分输入引脚应通过一个共用的100欧姆电阻器接地。" 这样做的目的是强制未使用的输入进入已知状态(逻辑0)、而不是保持100欧姆差分阻抗。 我建议使用您的原始设计、其中所有引脚都连接在一起、并通过单个100欧姆电阻器拉至 GND。
    • OUTA0P/N:看起来不错、假设另一个板上添加了交流耦合。
    • LS_OK_IN_A:看起来不错、对 VDDO 施加50k 上拉电阻。
    • CLKOUTAP/N:外观良好、添加了交流耦合。
    • PRBSEN: 外观正常、下拉至低电平以确保正常运行。 包含上拉电阻器封装以及控制器器件的连接、以实现设计灵活性。
    • ST:看起来不错、在第45条操作中被拉至低电平。 包含上拉电阻器封装以及控制器器件的连接、以实现设计灵活性。
    • MODE_SEL:看起来正常、下拉至低电平以使用自动协商功能运行。 包含上拉电阻器封装以及控制器器件的连接、以实现设计灵活性。
    • PRTAD[4:0]:看上去一切正常、默认端口地址设置下拉为低电平。
    • MDC:外观良好、假设 MDIO 网络上的其他器件需要4.7K 上拉至 VDDO。
    • MDIO:外观良好、2.2k 上拉至 VDDO。
    • TDI/TCK:看起来正常、连接至 GND。
    • 电源引脚:我没有看到此图中包含电源网络、但我提出的这些建议并不重要。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的反馈、我有一个问题。 这是一个 VPX 板、将通过其他 VPX 板连接到机箱。 我看不到其他板、我知道 HSTXAP/HSTXAN 没有显示交流耦合电容器、因为它们应该在接收器侧。 如果我添加0402零欧电阻器以防接收器件上没有交流耦合电容器、是否会造成任何损害。 也就是说、如果接收板不存在交流耦合电容器、我可以更改电容器的零欧姆电阻器、但如果存在这些电容器、我可以保留零欧姆电阻器。 这是否会导致任何信号完整性或性能问题?

    在下方更新了原理图和电源引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alonso:

    对于交流耦合/0欧姆电阻器、在差分布线上留出0402空间是没有伤害的。 我建议继续此设计、以便您可以灵活地添加/删除交流耦合、具体取决于另一个板上包含的组件。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的所有支持卢卡斯.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致!

    卢卡斯