This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:测量问题

Guru**** 2543900 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456344/tusb8041-measurement-issues

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

你(们)好  

您可以 帮助确认 TUSB8041如何调整 USB 3.0 (5G)的 SI 信号吗

e2e.ti.com/.../TUSB8041-_2800_003_29002D00_output.pdfe2e.ti.com/.../V02Change-Connector_5F00_USB2_5F00_5G-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      他们似乎为短通道测试选择了错误的模式、CP1应该是时钟信号、但从报告中可以看出它是 LPFS 信号。 是上游端口还是下游端口?

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的支持

    测量报告是红色框中的端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SSTX_DN2上是否有交流电容? 客户是否检查了测试模式?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有完整的原理图、SSTX 的电容器为104 pF

    后续客户将检查测试模式

    e2e.ti.com/.../USB3.0-HUB-20250102_2D00_output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们不需要将 Vbus 用于 USB 连接器?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1.VBUS 根据数据表进行数据表计算、引脚接收 V5P_A_HUB

    2.客户现在想从 CPU (Nvidia AGX)寄存器向 USB 端口发送 USB2.0眼图、但中间过程将通过 TUSB8041、我想知道 TUSB8041如何开启测试模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:  V5P_A_HUB 来自哪里?

    2: 您需要控制 TUSB8041才能发送 USB2 HS 信号。 这是 Linux 系统还是 Windows 系统?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1. V5P_A_HUB、如下所示

    2.操作系统: Ubuntu 20.04.6 LTS (Jetpack 5.1.3)CPU: NVIDIA Jetson AGX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      对于 Linux 系统、客户需要手动执行此操作 以强制其进入测试模式。

    当功能选择器为 PORT_TEST 时、WINDEX 字段的最高有效字节(位15..8)是标识特定测试模式的选择器。 表11-24列出了测试选择器定义。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    目前、USB2.0测试可以在 Test_Packet 测试模式下通过、但 USB3.0测试当前失败。 是否有工具、命令或源代码可让我测试 USB3.0? 我的设置如下

    uint8_t bmRequestType = 0x23、BREQUEST = 0x03;

    TEST_MODE = Test_Packet;

    TEST_PORT=1;

    libusb_control_transfer (handle、

                                                             bmRequestType、

                                                             BREQUEST、

                                                             WValue、

                                                             TEST_MODE << 8 | TEST_PORT << 0、

                                                             数据、

                                                             WLength、

                                                             TIMEOUT_SET);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB3:

     "Set Port Feature:PORT_LINK_STATE = Compliance Mode" 是 USB3.1规范中描述的标准控制传输。 下面的 USB3.1规范摘录介绍了命令格式和所需的 BREQUEST、wValue 和 Windex 值。

    在完成测试模式程序之前、确保不要连接测试装置。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    发送的图片文件太小、放大后会变得模糊。 您能否提供 PDF 文件并说明您指的是哪个页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、明天我会做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 PDF 文件

    e2e.ti.com/.../hub_2D00_test_2D00_linux_2D00_.pdf。

    好的

    Brian