Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
工具与软件:
你(们)好
您可以 帮助确认 TUSB8041如何调整 USB 3.0 (5G)的 SI 信号吗
e2e.ti.com/.../TUSB8041-_2800_003_29002D00_output.pdfe2e.ti.com/.../V02Change-Connector_5F00_USB2_5F00_5G-_2800_003_2900_.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
工具与软件:
你(们)好
您可以 帮助确认 TUSB8041如何调整 USB 3.0 (5G)的 SI 信号吗
e2e.ti.com/.../TUSB8041-_2800_003_29002D00_output.pdfe2e.ti.com/.../V02Change-Connector_5F00_USB2_5F00_5G-_2800_003_2900_.pdf
你(们)好
有完整的原理图、SSTX 的电容器为104 pF
后续客户将检查测试模式
您好、Brian
目前、USB2.0测试可以在 Test_Packet 测试模式下通过、但 USB3.0测试当前失败。 是否有工具、命令或源代码可让我测试 USB3.0? 我的设置如下
uint8_t bmRequestType = 0x23、BREQUEST = 0x03;
TEST_MODE = Test_Packet;
TEST_PORT=1;
libusb_control_transfer (handle、
bmRequestType、
BREQUEST、
WValue、
TEST_MODE << 8 | TEST_PORT << 0、
数据、
WLength、
TIMEOUT_SET);
这里是 PDF 文件
e2e.ti.com/.../hub_2D00_test_2D00_linux_2D00_.pdf。
好的
Brian