This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:视频流和充电集线器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455540/tusb8044a-hub-for-video-streaming-and-charging

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

工具与软件:

您好、团队:  

我们正在开发我们应用中的视频流和充电中心、以下几点需要考虑

  1. 1. 上行端口连接到笔记本电脑 USB 3.0 Type A 端口  
  2. 下行端口1连接至(设备) 5V-1.5A (USB 2.0)
  3. 下行端口2连接的 MIC
  4. 下流端口3网络摄像头(USB 3.0)
  5. 下游端口4备用
  6. 建议不要进行任何编程随时可用
  7. Linux 驱动程序支持
  8. 下行端口支持重影充电和电池充电。

查看并为上面的应用建议我们选择了 TUSB8044A 的器件   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题分配了一名工程师、当我们返回时、我们将关注您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya:

      除 Ghost Charging 外、TUSB8044A 应支持所有其他要求。

      您能解释更多有关 鬼影充电的内容吗?

    好的

    Brian

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gost 充电的任何更新?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  
     感谢您的答复。 很抱歉回复延迟、这可能是邮件通信链接中的技术问题。  

    关于 Ghost  

    重影充电:当上行(US)端口上未连接主机时、启用连接到下行端口的设备的充电。 (通过外部电源充电)  

    TUSB8044A:感谢您确认此 IC 能够正常工作。 您是否有任何更好的替代元件来满足我们的 要求。  
    我们是否可以获得 EVK 板测试用途(可回收/贷款基地)。关于这一点,请向我们提供有关孟买基础应用工程师的联系信息。   
     
    谢谢  

    Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

      TUSB8042A 可能是您应用的理想之选

    好的

    Brian