主题中讨论的其他器件:TCAN1043、
工具与软件:
您好、TI 团队 J ü、
我们的实际应用与下面的建议应用类似、但在 INH 和直流/直流 EN 引脚之间增加了一个分压电阻。

Vbattery 的正常工作电压为12V。 当 Vbattery 电压降至5V:VEN < VEN-L 时、直流/直流器件将关闭。 VCC < UVvcc、VIO < UVvio、Vsup > UVsup、TCAN1043处于睡眠状态。 当 Vbattery 电压恢复到12V 时、TCAN1043由于欠压而处于睡眠模式。 INH 引脚电压为0V、这会导致系统无法上电且系统功能无法恢复。
1.在这种情况下、除了使用 CAN 总线之外、是否有其他方法可以唤醒?
2. WAKE 管脚的 WAKE 管脚的边沿唤醒电压阈值是多少?
3.当 TCAN1045处于睡眠模式时、是否可以在唤醒引脚上添加一个接地电容来在 Vbattery 发生变化时生成唤醒信号?