This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043唤醒

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464951/tcan1043-q1-tcan1043-wake-up

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

我们的实际应用与下面的建议应用类似、但在 INH 和直流/直流 EN 引脚之间增加了一个分压电阻。

Vbattery 的正常工作电压为12V。 当 Vbattery 电压降至5V:VEN < VEN-L 时、直流/直流器件将关闭。 VCC < UVvcc、VIO < UVvio、Vsup > UVsup、TCAN1043处于睡眠状态。 当 Vbattery 电压恢复到12V 时、TCAN1043由于欠压而处于睡眠模式。 INH 引脚电压为0V、这会导致系统无法上电且系统功能无法恢复。
1.在这种情况下、除了使用 CAN 总线之外、是否有其他方法可以唤醒?
2. WAKE 管脚的 WAKE 管脚的边沿唤醒电压阈值是多少?
3.当 TCAN1045处于睡眠模式时、是否可以在唤醒引脚上添加一个接地电容来在 Vbattery 发生变化时生成唤醒信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baoxiang:  

    感谢您发送编修! 我正在查看您的问题、明天我会给您回复。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Baoxiang:

    您能否分享您的确切原理图以便我提供更多反馈?

    [quote userid="628194" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464951/tcan1043-q1-tcan1043-wake-up 当 Vbattery 电压恢复到12V 时、TCAN1043由于欠压故障处于睡眠模式。 INH 引脚电压为0V、这会导致系统无法上电且系统功能无法恢复。[/QUOT]

    这是预期行为。 由于只有 VCC 和 VIO 处于欠压阈值(不是 VSUP)、TCAN1043-Q1仍处于睡眠模式、这会使 INH 保持高阻抗。  

    从睡眠模式进入待机模式的两种主要方法是来自 CAN 总线或 WAKE 引脚。 此外、如果 VSUP 降至3V 的欠压阈值以下、器件将开始上电序列并进入待机模式、从而将 INH 升高为高电平。  

    2. WAKE 引脚电压电平可在数据表的第6.7节中找到:

    此处、VSUP - 1.9是高电平输入的最小值、VSUP -3.5是低电平输入的最大值。 第8.4.6.2节更详细地介绍了 Wake 引脚。  

    3.可以在 WAKE 引脚上添加一个接地电容。 请注意、要触发 Wake 转换、Wake Hold Time 必须大于50us:

    您还可以将唤醒引脚直接连接到 VSUP。 根据 VSUP 电压升高的速度、您可以通过 VSUP 电平升高来唤醒器件。  

    此致、

    Ethan