This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:双电源模式问题

Guru**** 2470040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464494/dp83561-sp-two-supply-mode-question

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

您好、可以支持以下问题吗:

我之前阅读过该器件的双电源模式、数据表在90页的第9节中提供了以下建议:

"在双电源配置中、没有电源轨连接到 VDDA1P8_x 引脚( 引脚13、48 )。 未使用时、引脚13和48应保持悬空、且它们不连接任何元件。"

 

在引脚说明部分中、

引脚13 为 TD_P_D、AND 引脚48 为 TX_EN/TX_CTRL。

VDDA1P8引脚为16和64。

 

这是一个拼写错误、还是对文档的误解?

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    谢谢观看、我同意这看起来是个拼写错误。

    有关正确的引脚映射(VDDA1P8为16、64)、请参阅表5-1。

    谢谢!

    Evan