请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83561-SP 工具与软件:
您好、可以支持以下问题吗:
我之前阅读过该器件的双电源模式、数据表在90页的第9节中提供了以下建议:
"在双电源配置中、没有电源轨连接到 VDDA1P8_x 引脚( 引脚13、48 )。 未使用时、引脚13和48应保持悬空、且它们不连接任何元件。"
在引脚说明部分中、
引脚13 为 TD_P_D、AND 引脚48 为 TX_EN/TX_CTRL。
VDDA1P8引脚为16和64。
这是一个拼写错误、还是对文档的误解?
谢谢!
Owen