This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:如果 ds90lv011a 可以使用接收器 ds90lv012a 将逻辑驱动至 tri 状态?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390, SN65LVDS180, PCMD3140, DS90LV012A, DS90LV011A, DS10CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463442/ds90lv011aq-q1-if-the-the-ds90lv011a-can-drive-the-logic-to-tri-state-with-reciever-ds90lv012a

器件型号:DS90LV011AQ-Q1
主题中讨论的其他器件:PCMD3140DS90LV012ADS90LV011A、SN65LVDS390 、SN65LVDS180、 DS10CP152

工具与软件:

您好、TI:

我正在   使用 PDM DMIC 设计一个音频项目、该项目需要长导线传输、距离大约为2米。 为了进行长距离传输、 我提交了一个建议 如下的方框图、其中四个具有 PDM 接口的 DMIC   分别通过 TTL2LVDS 和 LDVS2TTL 连接到 TI 的 PCMD3140、即 ds90lv011a 和 ds90lv012a。  问题是当 PDM 数据线(图中的红线或蓝线)由两个 驱动器输出共享时、会发生总线逻辑冲突。 原始 PDM DMIC 可以共享一条数据线、因为驱动程序可以在一段时间后将数据线置于 tri 状态、直到另一个驱动器向线路输出一个 vlue。 我的问题是、ds90lv011a 和 ds90lv012a 是否可以在共享数据线上将输出驱动至 tri 状态? 如果没有、是否有适合此应用的 LVDS 解决方案?

B/R

Zou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zou,

    工程师已收到此帖子的通知、并将在业务结束时2025年01月22日 进行回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邹先生:

    DS90LV012A 无法对其输出进行 tri 状态传输。 我们确实有一些多通道 LVDS 接收器、例如具有输出使能功能的 SN65LVDS390、用于对输出进行 tri 状态处理。 我们还拥有带驱动器/接收器启用功能的 LVDS 收发器、如 SN65LVDS180。

    我们还提供 LVDS 交叉点开关、其可用于多路复用 DS10CP152等两条 LVDS 总线。

    另一种解决方案是改用多点 LVDS (M-LVDS)、并具有多个驱动器位于同一 M-LVDS 总线上的配置。 在 M-LVDS 电平没有总线仲裁、因此仍必须从外部处理对驱动器使能的控制、以避免总线争用。 可以在本 应用手册中了解 M-LVDS

    此致、

    插孔